This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:最佳电流监控

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA4230, INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413373/ina3221-optimal-current-monitoring

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA4230INA4235

工具与软件:

使用此器件时、有时很难将监视器放置在靠近您希望监控的电流/电压源的位置、尤其是使用类似这样的3通道器件时。

数据表建议将电流检测电阻放置在靠近 INA3221 (在本例中为10m Ω 1W)的位置、但如果需要监测的电流与3221 "更远"、该怎么办? 将电流检测电阻靠近被监测物体放置并将2条迹线(IN+和 IN-)返回3221是否更好、以便减少高电流电阻路径从而获得最佳精度?  

或者、按照数据表的建议、将电流检测电阻器保持在靠近3221的位置也许会更好、但之后从被监测的物体返回到电流检测电阻器和3221之间应铺设较粗的迹线。

想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到 IN 引脚的较长布线可能会拾取噪声。 但总的来说、具有较长的高电流布线会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 建议使用两个10欧姆电阻器和一个用于输入滤波的电容器、我将在后面实施该电阻器。 希望这将有助于在实践中降低噪声。 此外、在我的应用中、在低频、低噪声情况下、电流消耗随时间的推移非常一致、因此我可以累积多个测量值以降低噪声。

    有否其他建议、如何为3个独立的监察点布置3条独立的监察通道、而每个监察点的监察点可能彼此相距较远? 这部分真的很棒、但该问题在数据表或必然的技术文档中并未真正解决。
    FWEW、但 EVM 板的分流电阻器远离3221 (大约4cm)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    我同意 Clemens 的意见、只需确保检测输入布线相对匹配。 以下是有关路由的视频的链接: https://www.ti.com/video/6076326896001

    另外、如果您对此感兴趣、仅供参考、我们最近发布了2款四通道器件:INA4235和 INA4230。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这2款新器件。 我已切换到4235。 谢谢!

    我想我要同时尝试这两种方法-我要尝试一个分流电阻器靠近电流源且较长迹线连接到4235的通道。 我将尝试相同的方法、但应将分流器靠近4235、且更长的迹线连接到电流源。

    在本例中、我希望获得准确的 电流测量值、因此我认为将分流电阻放在最靠近电流源的位置会产生最佳结果、并且如前所述、电流充电速度会很慢、因此我有时间对读数求平均值以降低潜在噪声。

    您认为其他设计人员如何在这样的4通道器件中缓解电流精度与噪声的问题? 这 必须是一个常见的挑战、因为该 器件是4通道器件、有时电流源彼此相差很远。 使用单通道器件时、由于测量芯片和 分流器以及 电流源彼此靠近、因此不会出现此问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    很高兴 INA4235能为您效劳!  我曾问过系统团队、他们是否知道客户在做什么、他们说大多数人向电流源推荐更长的 IN+和 IN-布线、然后只使用更长的转换时间和取平均值。 然后、如果效果不够好、则会添加外部输入滤波电阻器。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想一下:也许把这个 tidbit 信息加入到数据表中来说明如何处理4个测量通道、而不是使用单个通道、其中所有内容均可从源端全部实现。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、我会将其转发给系统团队。