This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903封装问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414547/lm2903-lm2903-packaging-issues

器件型号:LM2903

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户希望为 NJM12903 (VSP8)封装找到 P2P 器件。  我们建议使用 LM2903BIDGKR。

但客户反映 VSSOP 封装引脚更大、更换 P2P 会导致焊接过程中产量出现问题。

我们是否有采用类似封装和参数可以与 NJM12903 (VSP8)引脚相同的产品?

这是一个紧急替换项目的客户,我会很感激你能迅速回复!

谢谢!

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 VSSOP (DGK)封装符合 JEDEC MO-187。  我可以看到、JRC 的 MSOP8 (VSP8)封装 不符合任何标准、引脚的确更小。

    没有比 VSP8更相似的 TI 封装。 (TSSOP 甚至更宽。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens、、

    感谢您的快速响应!

    我正在试图说服客户切换到 VSSOP。 您能否从参数的角度帮助确认 LM2903是否具有优势? 或者、您能否为我们提供一个简单的比较表来说服客户?

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     NJM12903是 LM2903的克隆设计、唯一相关的差异是价格。 较新的 LM2903B 型号速度快、功耗更低、输入失调电压误差更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简森、您好!

    正如 Clemen 提到的、LM2903B 具有比  NJM12903更好的参数、可以提供优势。

     

    TI:LM2903B

    Nisshinbo: NJM12903.

    工作电压

    +2V 至+30V

    +2V 至+14V

    工作温度

    -40C 至125C

    -40°C 至85°C

    输入失调电压(典型值)

    0.37mV

    1mV

    响应时间(典型值)

    300ns

    500ns

    电源电流(max)

     µA μ A

    1000 μ µA A

     

    日清纺微型设备供应商:  

    mouser.com 上、对于 NJM12903R-TE1 VSP8100 0件的单价为0.393美元

    在 chip1stop.com 上 、对于 NJM12903R-TE1 VSP81000件的单价为0.374美元

    通过 digikey.com 购买 NJM12903R-TE1  VSP8、2千片定价为0.325美元  

     

    TI.com:

    TI.com 上 、对于 LM2903B VSSOP8、1k 单价为0.057美元

      

    此致!

    Michael