This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372-Q1:开环输出阻抗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2372-Q1, OPA994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413846/tlv2372-q1-open-loop-output-impedance

器件型号:TLV2372-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA994

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在寻找 TLV2372-Q1的开环输出阻抗。

我一直在搜索现有主题帖、在这里找到这个: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/499078/what-is-the-tlv2372-open-loop-output-impedance

但输出阻抗很高、约为30k。 数据表中提供该值的类似运算放大器的电阻范围为500-1000Ohm。

您能确认30k 吗?

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我认为这些信息是正确的。 在低频下具有更高的 Zo 是众所周知的。 输出阻抗基于输出级的架构。 中未列出它

    通常这是由于特定的原因造成的。 例如、OPA994具有类似的 Zo、这是由于实现了能够驱动大容性负载的补偿方案。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的检查。

    因此、该运算放大器在 输出端采用249R 和1µF 时应保持稳定。 假设电源电压为对称。

    在此条件下、能否使用 TINA TI 检查稳定性?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    放大器的配置可能会引入其他因素、这些因素可能会影响环路的稳定性、但对于下图所示的假定单位增益电路、似乎有足够的相位裕度。 实际上、客户电路会将 IN+和(IN+)短路、而其下方的电路不会短路、这只是为了分析采用开环配置的电路。 有关完成此操作的更多信息、请参阅 TI 高精度实验室有关稳定性的视频: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html?videoId=6341906518112 

    e2e.ti.com/.../TLV2370_5F00_Stability.TSC

    我已经提供了我用来对此进行仿真的 TINA 文件。 如果客户电路的实现方式不同、则可以在 TINA 文件中更改此设置、并且可以重新运行交流仿真。

    数据表中没有指定差分电容、所以增加了一个很小的值、但是这几乎肯定是不正确的(猜一猜)。 在大多数情况下、这不会极大地改变稳定性分析。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供模型。 我们将摆弄它、并用它验证客户电路。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    很乐意提供帮助! 请注意、上面的 TINA 原理图中提供的模型仅为 AOL 和 Zo。 不存在钳位结构、器件在瞬态运行中将无法正常运行。 该模型仅用于交流分析。

    此致!
    Jerry