主题中讨论的其他器件:AMC1311、 AMC3311、AMC1411
工具与软件:
这里是 PSpice 绘图和实验室实验示例示例中的电路、

图1 PSpice 图
示波器图中的布线为:1个黄色、交流输入、2个是 vdc_hv、3个是电流、 4是 Vdc_c、本手册中仅涉及迹线2和4。
空闲状态下的图2波形

图3测量了14V 峰峰值时的 vdc_hv 纹波

图4测量了1.8V 峰峰值时的 Vdc_c 纹波
该电路用于有源前端(PWM 整流器直流高压传感器)、但它的行为不像仿真、它以比直流分量大得多的增益放大交流分量。
在图2空闲状态下、输入输出稳定且纯净、直流增益6.94/589 = 0.011783。 图3显示了无负载升压波形 vdc_hv 纹波峰峰值14V、图4 vdc_c 纹波为1.8V 峰峰值、基于增益= 7.5V/636 = 0.011792、纹波幅度等效于76V、而不是实际 VDC 中的7V、这意味着纹波已放大10次!!??? 实际纹波应为0.011792*7V=0.0825V,峰峰值0.1651V。 这里 似乎有 接近180度的相移。
仿真频率响应约为200kHz 宽度、纹波增益(20kHz)应与直流分量相同、但测试实验表明纹波增益提高了10倍。
导致这个问题的原因是什么、我认为采用电容隔离技术的 AMC1311可能太敏感或喜欢交流元件、我也把 AMC1311用在交流电压传感器上、它在功率 MOSFET 开始开关时也会出现问题、我将在以后的另一篇文章中讨论。 问题是、如何抑制或使 Vdc_c 上的纹波输出正确? 这对于 TI 而言是已知问题吗?
提前感谢您、Jian Li