This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4532:TI 是否有低于1mV 的共模电压解决方案?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS2630, THS4532, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414618/ths4532-does-ti-have-a-solution-for-common-mode-voltgae-less-than-1mv

器件型号:THS4532
主题中讨论的其他器件: THS4561、THS2630

工具与软件:

嗨、团队:

TI 是否有使共模电压偏移小于1mV 的解决方案?

我的客户以前使用过 THS4532。 他们希望找到规格更高的解决方案。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您可以共享 THS4561和 THS2630。 如果您考虑 FDA 增益、THS2630具有更大的带宽。  

    两个器件的 Vocm 偏移电压都小于1mV。  THS2630是这两款器件中的较新器件。  

    我建议与客户分享 THS2630、因为我不知道客户的电路细节。  

    此致!

    ALEC