This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:OPA462电路设计100-5V、但为什么仅24-5V

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404515/opa462-opa462-circuit-design-100-5v-but-only-24-5v-why

器件型号:OPA462

工具与软件:

我想了解 TI 运算放大器 OPA462。 我使用上述产品创建了一个放大器电路、但我无法按自己的意愿进行放大。 我创建了一个放大倍数约为20倍的反相放大器电路。 80V 施加到 V+、GND 连接到 V-。 向 IN+施加5V 电压、向 IN-施加0-5V 电压时、我希望输出100-5V 电压、但实际输出范围是24-5V。 当 IN-约为4V 时、输出变为24V、似乎已设置上限。 由于 RL 为10kΩ、所以我认为输出电压可以高达 V+-1.5V (在本例中为78.5V)。 您认为采用24V 上限的原因是什么? *其他端子连接方式如下。 E/D 端子:5V E/D com:GND 状态标志:否 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、野村山、

    您能否附加原理图?  我不确定您在说"5V 向 IN+施加电压"和"0-5V 向 IN-施加电压"时所指的是什么;这是否指的是放大器的输入?   

    我怀疑这与放大器的输入共模范围有关-共模输入电压需要高于负电源轨1V:

    如果这是反相、这意味着如果负电源高于接地、则同相端子需要至少为1V。   

    请阐明配置、我们可以从此处开始。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael-San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael-San、

    感谢您的答复。 让我继续讨论客户问题。 如附加电路中所示、输入侧的+端子固定在5V、而-端子根据器件在0和5V 之间波动。  他们想要根据0至5V 的输入将输出放大到100至5V。 在向 V-端子(而不是 GND)输入-5V 电压并通过反复试验改变反相放大器电路的电阻值后、这些器件能够放大到大约80V。 最终、它们希望放大至大约300V、但除了该运算放大器之外、您能否引入任何其他适用的运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、野村山、

    [报价 userid="74380" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404515/opa462-opa462-circuit-design-100-5v-but-only-24-5v-why/5413886 #5413886"]他们希望根据0至5V 的输入将输出放大至100V 至5V。

    以下示例可以满足您的要求。 我猜测客户的负载可能低于10kΩ 并且在80V 时输出摆幅受限。

    OP462无法更长时间地拉取更高的电流、同时仍能够保持输出裕量。 请检查输出端的电阻负载。   

    e2e.ti.com/.../OPA462-5V-to-100V-09162024.TSC

    [报价 USERID="74380" URL="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404515/opa462-opa462-circuit-design-100-5v-but-only-24-5v-why/5413886 #5413886"]他们希望放大至300V 左右、但您是否可以引入除此运算放大器以外的任何其他适用运算放大器?

    对于300V 输出摆幅应用、客户现在可能必须使用自举技术、请参阅随附的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa510/sboa510.pdf?ts = 1726501338259&ref_url=https%253A%252F%252Fsearch.yahoo.com%252F

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond - San、

    感谢您的答复。  客户了解有一种自举方法、同时 OPA462可在±90V 或0~180V 范围内使用。  客户 认为 OPA462的允许电压范围不足以实现300V 输出、 他们的理解是否正确? 或者、如果我使用自举方法、OPA462是否可以处理300V 的电压? 我很抱歉、如果我说了一些不正确的东西、因为我不理解自举方法。 如果 OPA462无法实现、我想知道一款可以使用的产品。  

    谢谢、此致、

    野村大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、野村山、

    客户 认为 OPA462允许的电压范围不足以实现300V 输出、 他们的理解是否正确?

    理解是正确的。 总体而言、OPA462无法支持300V 输出。  

    使用 OPA462自举技术、可以实现300Vpp、如应用手册中所示。  

    是 HV 仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA-3X_2D00_462-09182024.TSC

    [报价 userid="74380" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404515/opa462-opa462-circuit-design-100-5v-but-only-24-5v-why/5417791 #5417719"]如果无法通过 OPA462实现此目标、我想知道一款可以提供此功能的产品。  [报价]

    我们没有单个300V 功率放大器来满足这些要求。 我记得、我们的竞争对手 AD 有一个。 否则、您可以尝试使用 Apex 功率放大器(但成本很高)。  

    https://www.apexanalogue.com/

    什么是 HV 应用? 如果您告诉我详细信息、我可能会想出其他选项。  

    此致!

    Raymond