This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4354:共模输入电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414937/opa4354-common-mode-input-voltage

器件型号:OPA4354
主题中讨论的其他器件:OPA354

工具与软件:

您好!

  如果电源轨处于+-5V、OPA354运算放大器输出电压是否会跟随-5V 至+5Vpp 之间的输入?

换言之、"电源电压"数据表是否规范了共模输入电压?

我将以单位增益缓冲器配置连接器件。

谢谢!

-罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    OPAx354系列器件是轨到轨输入和输出放大器。  我在此附加了数据表片段:

    如您所见、共模电压范围略微超过任一电源轨。  在您的问题陈述中、+/-5V 电源上的+5V 至-5V 摆幅用例是有效的。  寻找"共模电压"、"共模输入范围"等器件有助于在我们的器件数据表中验证这一点。

    感谢您的提问!

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢后续 Alec。

    问题是、当我将一个直流斜坡从校准电源驱动至运算放大器同相输入时、我会得到一个 高于大约3V 的非线性输出电压。  

    -罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能保证 OPA354在其 V+和 V−引脚之间的电压超过5.5V 的电压下正常工作(请参阅第7.3节)。 您的电压为10V、超过了绝对最大额定值;这是一种可能通过烟雾信号报告的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 感谢您的反馈!  确认我的设置非线性。 谢谢。

    -罗马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    很高兴你找到了它!

    此致!

    ALEC