This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA210:带电感负载的压控电流源

Guru**** 2988700 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414882/opa210-voltage-controlled-current-source-with-inductive-load

器件型号:OPA210
Thread 中讨论的其他器件:OPA211

工具与软件:

大家好、我正在设计恒流源、并提出了几个问题。

找到此应用简报: https://www.ti.com/lit/ab/snoaa79/snoaa79.pdf?ts = 1722355255469&ref_url=https://253A%252F%252Fwww.google.com%252F 我能够分步完成设计过程、但没有获得预期结果。 特别是 RF 的值。

当 RF 设置为0时、我可以看到阶跃响应仿真中的振荡以及开环交流响应中的快速相移。

按照链接的应用简报、通过反复试验确定 RF 值、可在高于~Ω 50Ω 的值时产生较大的负增益

小信号瞬态响应 RF:0Ω 和 开环交流 RF:0Ω

小信号瞬态响应 RF:10Ω 和 开环交流 RF:10Ω

小信号瞬态响应 RF:1kΩ 和 开环交流 RF:1kΩ


使用备用 SPICE 程序 进行验证可利用 RF 1k 实现几乎完美的阶跃响应。 我在 TINA 中有什么问题吗?

谢谢你
e2e.ti.com/.../Circuit1_5F00_CL.TSCe2e.ti.com/.../Circuit1_5F00_OL.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:  

    [quote userid="623612" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414882/opa210-voltage-controlled-current-source-with-inductive-load 通过使用替代 SPICE 程序 来验证能够产生一个几乎完美的 Rf 1k 阶跃响应。 我在 TINA 中有什么问题吗?

    您尝试过哪种 Spice 程序? 该电路存在原样的 VCM 问题。  

    OPA211的输入 VCM 至少需要为 V-+ 1.5VDC、而您的输入不满足该要求。 换句话说、运算放大器未以线性模式运行。  

    您能给我发送 NMOS *吗? lib 文件?

    您的驱动应用是什么? 这是 V 至 I 转换器并且您具有电感负载。 为什么使用 STEP 函数驱动电感负载? 您的负载将出现电压尖峰问题。 请给我提供一些详细信息和设计要求、我可以为您进行仿真。   

    如果我运行开环稳定性波特图、电路在发生以下变化时保持稳定(修改后相位裕度良好)。   

    e2e.ti.com/.../OPA210-V_2D00_to_2D00_I-converter-09182024.TSC

    这是修改后的电路线性范围。

    e2e.ti.com/.../OPA210-V_2D00_to_2D00_I-converter-09182024.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA210-V_2D00_I-Linear-RangeA-09182024.TSC

    总之、请告诉我您的设计要求。 仿真正在运行、但电阻器会散发大量热量。 输入 Vin 与 IO 电流成正比。 如果电流为1Apk、则电阻器将消耗10.5Wpk。 感应负载也是如此、它将耗散接近9.43Wpk @1kHz。  

    如果您有其他问题、请告诉我。   

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond

    事实证明、另一个 SPICE 程序一直在工作、因为我已正确设置预期的 V+/-。 感谢您观看 TINA 模型。 我现已 确认两款车型均已达成一致。




    最终、驱动信号将是线性的、0V 至10V、但可能使用   ΔV Ω 的高步进、确切要求仍有待确定。 负载是 音圈执行器、需要2A 驱动电流。 在稳态电流驱动下、线圈中的 MV 峰峰值应以个数 mV 为单位。 线圈本身将快速移动到位 并减小驱动电流、同时考虑发热问题。

    通过电阻器的高功耗是一个问题、最初仿真使用较小的电阻器代替具有额外运算放大器增益级的 Rsen。 我想先弄清楚现有 TINA 电路的问题。 最初100mΩ 是 Rsen、感应电阻器上的放大器增益为50。

    在这个意义上、我将一些内容与 INA180A2放在一起、相位 裕度并不好。 有什么建议吗?


    谢谢你


    e2e.ti.com/.../Copy-of-IAUC120N06S5L032.lib  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:  

    [报价 userid="623612" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414882/opa210-voltage-controlled-current-source-with-inductive-load/5421250 #5421250"]从意义上讲、我将一些内容与 INA180A2放在一起、相位 裕度不佳。 此处有任何想法?

    我添加了 INA180A2、发现相位裕度不错。  

    e2e.ti.com/.../OPA210-V_2D00_to_2D00_I-with-Isense-AC-Analysis-09192024.TSC

    如果电流高达2A、则需要注意散热。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond