This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253-Q1:INA253A3-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1415892/ina253-q1-ina253a3-q1

器件型号:INA253-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA240

工具与软件:

根据 RMS 3A 的原始电流要求、我计划使用 INA253A3-Q1进行电流感应、但最近我们发生了要求更改、RMS 电流将达到最大值 0.8A、并且要求更高的精度。

经过粗略计算、ADC 电压仅为0.8A*0.4 (V/A)=0.32V。  我关心的是反馈电压过低、您可以对此提供一点提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则必须使用更大的分流电阻器。 但是没有任何具有大于2 mΩ 的集成分流电阻器的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    克莱门斯是正确的。 为了充分利用 ADC 满量程范围、可以使用分立式解决方案、例如带有电流检测放大器(例如 INA240)的外部分流器。

    此致、

    Guang