请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM293A Thread 中讨论的其他器件:LM339
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户询问 IN+超过 VCC (VCC 为24V、最大 IN+为24V)时的风险是什么。 由于他们没有额外的时间进行修改、因此需要根据此条件评估风险。
BRS、
Francis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是绝对最大额定值允许的、因此器件不会损坏。
高于22V 的输入电压超出有效输入电压范围、因此输出可能不正确。 (请参阅 LMx93应用手册的第5.7和5.8节 、了解这种情况下实际会发生什么。)
尊敬的 Francis:
LM339系列具有"失效防护"输入、这意味着输入可升至36V (与电源无关)、而不会损坏器件。 请阅读本应用手册的第2.3节: 比较器输入类型(TI.com)
正如 Clemens 所说、由于可能违反输入共模范围、因此输出可能因不同的输入条件而不正确。 数据表的第21页显示了输入和输出条件: