This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:具有更高容性负载驱动的替代方案

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TLC7524, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412736/ths4031-alternative-with-higher-capacitive-load-drive

器件型号:THS4031
主题中讨论的其他器件:TLC7524THS3091、THS3491

工具与软件:

大家好、我需要一个替代 THS4031ID 的器件、  它具有相似的低稳定时间和低噪声特性、但具有更高的容性负载驱动能力。 我将其用于反相配置、在 DAC+OPAMP (TLC7524+THS4031ID)的输出端增益为-1.5、以驱动 大约 470 pF 的容性负载。 对于单极运行的 TLC7524 DAC、我将使用相同的 THS4031ID 通过 REF102CU 作为+10V 基准来生成0V 至-10V 的电压。 这个0V 至-10V 的电压被使用第二个 THS4031ID 升压转换为0V 至+15V。

我在输出负载处观察到一些峰值响应。 然后、我为第二个 THS4031ID 使用了隔离电阻器和反馈补偿电容器 、发现峰值和噪声降低了、但最终的0V 至+15V 建立时间却显著增加。 我是否可以使用任何运算放大器来代替第二个 THS4031ID、该运算放大器不需要任何与容性负载隔离的补偿或隔离电路、从而保持与 DAC ~500-600ns 相同的稳定时间? 请提出建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以查看我们具有额外输出驱动的器件产品系列、因为这是一个大于数据表中通常突出显示的容性负载的更大容性负载、值得考虑的器件是 THS3091。 这是一个电流反馈器件、具有更大的输出电流能力、这将有助于提高稳定时间性能。 至于实现放大器而不需要某种形式的补偿的选项、不幸的是、我们产品系列中的大多数器件在实现容性负载时可能都需要某种隔离电阻器。 对于 THS3091、数字隔离电阻器可能是该大型容性负载所需的全部。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio

    感谢您的建议。 如果在反相配置中以超过5的增益运行、那么此应用中的替代器件 THS3491 (更高的输出电流)是否会是 THS3091的更好替代器件? 较高的输入电压噪声是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    THS3491也适用于您的应用、并且与 THS3091相比、该器件具有更大的输出驱动能力且速度更快、因此应能获得更好的结果。 这些器件的噪声性能有一定程度的可比性、因此我认为不会有太大的差异。

    此致、

    Ignacio