This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2181:PSpice 模型或备用模型

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA2181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1415935/ina2181-pspice-model-or-alternate

器件型号:INA2181
Thread 中讨论的其他器件:INA181、

工具与软件:

嗨、团队:

您能否检查我们内部是否具有以下 PSPICE 模型、或者建议我们使用最接近的替代 PSPICE 模型?

  • INA2181A3IDGST

编辑:我看到 INA181模型。  使用 INA181模型对 INA2181进行仿真时、我们是否需要注意任何事项? 有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dajon、

    可以使用两个单独的 INA181、这仍会准确地表示行为。 规格都随着通道数的增加而成比例增加。 例如、两个通道的 Iq 翻倍。

    这唯一不能反映的是通道间分离、但由此产生的偏移相当小、仅当每个通道测量的总线电压在振幅和/或频率上存在很大差异时才显著。

    此致、

    Peter