This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2202AM:器件标识与数据表中的不同。

Guru**** 2965120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2202AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413914/tlc2202am-device-marking-different-from-what-is-on-data-sheet

器件型号:TLC2202AM

工具与软件:

您能否确认 Pn TLC2202AMJGB 上的标记。 2008年数据表中的器件标识为9088204QPA TLC2202AM。

这是我们在当前器件上进行的标记。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alyssa:

    感谢您的提问。 我需要一些额外的时间来验证新器件标识、并且我应该在明天结束之前为您提供一个回复。  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alyssa:

    您是否通过 TI.com 购买了这些器件? 从我收集到的信息中可以看出、该器件上的器件标识与我预期的不同。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们的产品具有生产日期代码0024A。 因此、这些器件已有20多年的历史、正在寻找适合此次使用的标记。 您是否可以提供带有这些标记的数据表。  

    谢谢!

    Alyssa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alyssa:

    这是在2001年修订的数据表。  它不包含任何批次标记信息、遗憾的是、我不知道我们是否有办法获取该信息。  您是否只是在尝试验证它不是假冒产品?

    此致、
    Mike

    e2e.ti.com/.../slos175a.pdf