This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:QEM-CCR-2408-01256 - TLC272IDR 箭头参考编号 RMA - 2024-05148

Guru**** 2390330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412235/tlc272-qem-ccr-2408-01256---tlc272idr-arrow-reference-rma-2024-05148

器件型号:TLC272

工具与软件:

TI 团队:

请查看并提供建议。

在处理 FA 之前、我们需要提交申请。 请参阅以下 Maaha Sakhia 的说明。  参考编号 RMA-2024-05148。 您可以回复 Defective-RMA@arrow.com。

每个 TI 团队:

根据我们应用团队的调查、PCN 包含裸片更改/改进。 这不是质量问题、应由应用程序处理。 截至目前、我们不会对这些器件执行 FA。 如有任何疑问、请访问 E2E (网址: https://e2e.ti.com/ )。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

 

此致、

Maaha Sakhia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队:

    请查看并提供建议。

    在处理 FA 之前、我们需要提交申请。 请参阅以下 Maaha Sakhia 的说明。  参考编号 RMA-2024-05148。 您可以回复 Defective-RMA@arrow.com。

    每个 TI 团队:

    根据我们应用团队的调查、PCN 包含裸片更改/改进。 这不是质量问题、应由应用程序处理。 截至目前、我们不会对这些器件执行 FA。 如有任何疑问、请访问 E2E (网址:  https://e2e.ti.com/ )。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

     

    此致、

    Maaha Sakhia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在此处发布实际的问题。

    请注意,这是一个公共论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、E2E 团队:
    请查看并告知状态、参考编号 RMA 2024-05148。
     
    CPR TI 组件级故障描述:
    "我们的 ICT 团队已经检测到使用元件313SH0067与新丝印的 PCB 存在问题。 所有当前电路板均未通过测试、而之前生产的电路板均通过测试、没有出现问题。 我们已经观察到故障电路板和通过电路板之间的组件标识有明显差异。 将故障组件更换为已知良好的组件时、故障会发生迁移、表明问题出在组件上。 我们在德州仪器(TI)发现的2023年 PCN 可能解释了丝印标识的差异、但没有报告任何技术变化。 目前、我们仅使用一个 MPN (TLC272IDR)、但我们无法确定较旧器件通过测试的原因、而当前器件发生故障。 由于 OPA 的特性(负输入[引脚6]处的高阻抗)、旧元件没有问题。 新的替换产品将电压从5.1V 降至1.3V"
    谢谢!
    Rowena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowenda:

    由于工艺、设计、制造工艺的改变: https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4803/PCN20221216011.1.pdf : 预计可能需要改变 ICT 计划。 这项测试的 ICT 条件是什么?这项测试的具体目的是什么? 特别是引脚[6、4、8]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特别是芯片没有通电时、是否给引脚施加电压? 绝对最大额定值禁止了这一点;显然、新芯片具有连接至 VDD 的钳位二极管