Other Parts Discussed in Thread: LM8261, OPA994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM8261 主题中讨论的其他器件: OPA994
工具与软件:
嘿、我需要一个可以驱动大容性负载(至少10uf)且可在输出端提供超过100mA 的运算放大器。 是否存在这样的运算放大器?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mohd 您好、
LM8261是一个选项(为什么您不喜欢性能?) 以及 OPA994。 我们还有许多功率放大器、网址 为 https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html#451typ=0.2%3B10&
除电容驱动之外、还应考虑自发热。 电源电压和输出电压是多少? 输出电压是固定的吗? 输出电流是否是双向的?