This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:截止频率

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414088/ina333-cutt-off-frequency

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:OPA2836

工具与软件:

在设计输入滤波器时、截止频率被认为是...in 我的应用转换器工作的频率是50kHz ...截止频率应该是什么...决定截止频率的标准是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jahangeer、

    感谢您的耐心。 由于转换器工作频率为50kHz、因此您通常希望差分滤波器的截止频率高于该值、以避免衰减信号。 尽管在没有有关电路的更多信息的情况下很难提供特定的截止频率、但您可以选择信号频率的2倍(100 kHz)的差分截止频率。  

    下图来自 sbaa245a 的第6页、其中更详细地展示了输入滤波器设计步骤。  

    我还建议使用 模拟工程师计算器、该计算器用于根据 目标截止频率确定组件值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息我将使用 opa2836来检测电池电流我需要此运算放大器的输入滤波器吗...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahangeer、

    鉴于 OPA2836是一款高速器件、我已将该主题移至高速放大器团队。

    简而言之、对输入滤波的需求 取决于特定应用的性能要求。 要回答您的问题、 请提供 更多信息 您的应用、例如原理图、以及  电流监控电路的性能要求。  

    此致、

    Alex Curtis