请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV 工具与软件:
您好!
我目前使用的是 BOOSTXL-3PhGaNInv 电路板、我想在用户指南中报告以下更正:
文件: sluubp1a.pdf
链接: https://www.ti.com/lit/pdf/sluubp1
- PP#7、部分:2.2:J6应重命名为"J5"、因为 BOOSTXL-3PhGaNInv EVM 上没有"J6"。 跳线 J5是 EVM 上唯一可用的跳线。 (TIDA_00913包含 J6、但这是不同的版本。)
- 应更新同一页上建议在连接 C2000 Launchpad 时移除 J6的两条警告、以提及 J5。
请求您在时间允许时更新更改。
——
Darshankumar Pandit