This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:带 SWR 的 TPS546D24ARVFR 标签是正常的、对使用此器件没有影响?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1415056/tps546d24a-tps546d24arvfr-label-with-swr-is-this-normal-and-no-effect-on-using-this-part

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

TPS546D24ARVFR

 带 SWR 的标签  是正常的、对使用此部件没有影响?

回复表明、制造商认为这是可以接受的。

 

OPA564:需要 SWR 说明(TI 标签-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛)

ADS131E08S:ADS131E08S 标签包含 SWR 信息、它与之前收到的器件-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛不同

TPS65921:SWR=特殊工作申请(工程材料)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grace

    通常这些是该产品的初始构建,您可以向我们发送 SWR 号和标签图片

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天救世主是好的,他将在下周评论  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们今天能收到反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grace

    我们可以看到、该材料由 TI 交付、应该不会有任何问题  

    谢谢你

    救世主