This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:异常

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1415173/amc1200-abnormal

器件型号:AMC1200

工具与软件:

团队成员、您好!

客户发现 MD 系统上的 AMC1200异常问题。 您还可以在这个问题上提供帮助吗? 非常感谢。   

故障描述:

1.当220Vac 接通时、VBUS 电压通常会显示在310Vdc 左右、但此电压显示557Vdc。 电压检测异常。  当 RD 尝试用万用表检查 AMC1200时、当仪表的探头(金属)接触 AMC 器件的1引脚时、VBUS 电压突然下降至557Vdc 至0V。  


2.在220VAC 上时、VBUS 电压通常为310Vdc、但该电压为0V、电压检测异常、使用电表测量值或金属物体触摸 AMC1200 PIN1或 PIN4 VBUS 电压至300Vdc 以恢复正常

3、万用表测量或者当金属接触 AMC1200的针脚时,VBUS 电压会跳变,这还没有说明。  

客户已完成 A-B-A 换用。 不过、故障是由可疑器件引起的、而不是车载系统引起的。  

以下是 NG 和 GOOD 之间的静态阻抗测量值。 似乎怀疑器件正常。  

电气测量数据-电阻(Ω)

什么情况

NG

很好

什么情况

NG

好的

引脚1

2.9m

3M

引脚5

GND

GND

引脚2

3.5m

3.5m

引脚6

2.4m

1.9m

引脚3

3.5m

3.5m

引脚7

2.3m

1.9m

引脚4

GND

GND

引脚8

193.2K

173.1k

 

我想向客户现场发送一个 AMC1200EVM 进行测量、以检查是否存在任何电气性能问题。 您建议对 EVM 执行哪种测试?  

或者、您对这个问题有什么理想之处吗?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我不能马上确定导致客户系统出现此行为的原因。 它看起来非常随机。 系统中是否累积了探头消耗的电荷?  

    至于使用 EVM 进行测试、我建议将该器件焊接在 EVM 上、并将已知电压应用于信号发生器、然后检查输出信号以确保线性。