This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:从 AMC135x 到 C2000的更简单接口建议

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416118/amc1350-more-simple-interface-from-amc135x-to-c2000-suggestion

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC1351

工具与软件:

尊敬的 TI

我是一名工程师、正在开发从几千瓦到几十千瓦的逆变器转换器系统。 我目前正在使用 TI 的 amc1350/amc1351隔离放大器半导体解决方案在高电压隔离接口中设计双极信号感应和单极信号感应电路。

我认为 AMC135X 产品是很好的隔离电压解决方案。 不过、由于使用的是 TI C2000产品、因此通常很难采用差分信号接口。 差分信号接口设计方法在 PCB 设计过程中需要更严格的设计条件、因为它使用许多信号线。 尤其是、在将电缆连接到连接器时、电缆数量增加是一个物理限制。

建议 TI 至少在两种情况下开发适用于 AMC135X 接口的运算放大器。 我知道 TI 使用小电路提供设计数据、使用一些电阻器、电容器和运算放大器。 但是我觉得不是这样的、即使是小电路、也会消耗一定的面积、而且有很多 OPAMP 产品可供选择。

对于信号控制电路、3.3V 电源就足够了、但在我这样的电源电路设计领域、考虑到外部环境带来的噪声、建议至少在5V~12V 的电源基础上设计外部信号扩展。 至少、用于使用单电源运行的差分端和单端接口的单一半导体解决方案是非常必要的。

我负责开发电动汽车中使用的功率器件。 回顾 ST、NXP、Infineon 等大型控制器的结构时、我认为车载控制器的模拟转换通道会扩展到40~100通道。 因此、考虑到多个系统日益集成或复杂的设计方向、隔离模拟通道的数量将增加、同时需要简化模拟转换电路和[工厂级精密微调单芯片解决方案]。

我想 TI 的 AMC135X 开发团队假设隔离放大器与控制器(例如 C2000)距离很短、并且具有少量通道。 我想说明的是、需要很多高速、中速和低速 ADC 通道以及很多隔离式通道。

*高速 ADC 交流/直流电流/电压用于频率控制,严重故障

*中速 ADC 交流/直流电流/电压,用于负载控制,中等分析和安全

*低速 ADC 温度,交流/直流电流/电压/输入输出,低  分析和安全

此致、崔熙燮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔熙燮

    感谢您的反馈和详细的分析。 当我们考虑要制造的新产品时、这种讨论对我们非常有帮助。  

    我们正在开展的工作中增加了几个新产品系列、可解决许多这样的问题。  

    如果您在新产品发布时有其他反馈、请定期告知我们!