This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4333:输出在不同采样上发生变化。

Guru**** 2766645 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416474/tlv4333-output-is-changing-on-different-samples

器件型号:TLV4333

工具与软件:

你(们)好、

我使用 TLV4333作为差分放大器来感测温度。 我已经在几个样片上测试了我的电路、发现它在所有样片上都正常工作。 然后、我们进行了大规模生产。 在大规模生产中、25/100件器件展示了放大器输出误差。 差分输入正确到达 TLV 的反相和同相端子、但在所使用的三个通道中的2个通道上没有显示差分输入。

您能帮助我找到任何可疑的原因吗? (同一电路在75/100系统中工作正常)

我附上原理图作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入不得保持断开状态。

    "不显示"究竟是什么意思? 输入和输出电压是多少?

    哪些通道会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器的差分输入电压为(12-22)mV ,电压增益为150。 Vcc 的偏置电压为+3.3和 GND

    通过"不显示"、我的意思是虽然有输入电压、但输出电压不显示任何值。

    通道1和4受到影响。(同样的通道将在25/100个样本中受到影响)

    在一个电路中、我尝试将未使用的引脚连接为同相至 GND。 并 将反相引脚连接到输出。 但这也没有解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三个 I/O 引脚+IN、Δ V−和 OUT 处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    差分放大器根据图进行工作。  

    e2e.ti.com/.../TLV4333-DA-09232024.TSC

    测试过程中 TC 的极性是否出现反转? TC 具有+极性和-极性、通常使用两种不同的颜色代码。  

     −您能够按照 Clemens 的建议测量+IN、Δ I IN 和 OUT、您可能会发现问题。  

    以下是有关如何端接未使用的运算放大器引脚的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa204a/sboa204a.pdf?ts = 1727029247483

    此致!

    Raymond