This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DUAL-DIYAMP-EVM:Sallen-key 有源滤波器 SCH

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416279/dual-diyamp-evm-sallen-key-active-filter-sch

器件型号:DUAL-DIYAMP-EVM

工具与软件:

嗨、团队:

在我们的 DIYAMP 系列 EVM 设计中、我们的 DIYAMP/SOT23/SC70 EVM 中有如下所示的 Sallen-key 滤波器、sch 如下所示:

但是、在正确的学习中、带通电路 Sallen- KEY 滤波器应如下所示:

似乎 Z4/11处于错误位置、您可以帮助审查和澄清这一点吗?

是否是错误或这里的其他函数?

谢谢

此致

妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    有许多方法可以实现滤波器。 对于 Sallen-key 带通滤波器、您将显示更常见的原理图。  

    您也可以按以下方式实施:

    该输出直接来自 TI 滤波器设计工具。  

    因此这里没有问题、但我同意、最好为实现 Sallen-key 滤波器的替代方法使用另一个焊盘。

    幸运的是、这个问题很容易解决、只需先将电阻器焊接到下方、然后将一个0603或0805电容器焊接到电阻器上即可使其成为并联组合

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob