This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA328:跨阻模型需要的帮助

Guru**** 2906610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S328, OPA328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416153/opa328-assistance-needed-with-transimpedance-model

器件型号:OPA328
Thread 中讨论的其他器件:OPA3S328

工具与软件:

尊敬的 TI:

我在确定模型的问题时遇到了问题、该模型在跨阻配置中使用 OPA3S328双通道运算放大器设置的增益较低、为500欧姆、与 OPA328差不多。 波特图分析未收敛。

您能帮我弄清楚吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sharma、

    [quote userid="541479" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416153/opa328-assistance-needed-with-transimpedance-model 您能帮我弄清楚吗?

    该电路工作正常、如下所示。  

    问题在于您的 V1不能超过电源轨 Vcc。  或者、您可以使用单电源电压、Vcc = 5Vdc、保持 V1= 3Vdc。  

    此致!

    Raymond