This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA177:在何处填写样片计划申请表。

Guru**** 2786525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416737/opa177-where-to-fill-samples-program-request-form

器件型号:OPA177

工具与软件:

大家好、

是否有人能帮我找到可以在哪里填写 样片计划申请表?

很遗憾、请单击页面 https://www.ti.com/ordering-resources/faqs/inventory-product-availability/sample-request.html 上的链接 

不起作用。  我尝试了几次。

或者如何以不同的方式申请样例计划?

非常感谢。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    或者如何以不同方式申请样例计划?

    您必须自行请求、因为该表单请求许多用户的私人信息(包括您的收货地址)。  

    以下是初始过程:

    1.登录并转至 TI 网上商店

    2.选择您想要申请样片的包装类型

    3.转至如下所示的产品页面,点击页面左边的方框,然后按照请求表(类似于上一个样片请求链接)操作。  

    https://www.ti.com/product/OPA177/part-details/OPA177GS

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

    HVA 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的努力。

    我打开了 关于该产品的同一个页面、很遗憾、您正在讨论的链接在该页面中为我缺失。

    我假设、因为我还没有启用采样程序。  

    当我进入产品主页、转到"订购与质量"表并点击"申请样片"时、我也会遇到同样的 情况。

    抱歉:-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    免费样片申请表仅显示在特定页面上、可链接至 IC 的器件型号主页面和样片申请选择。   

    您是否准确地执行了步骤2?

    转到以下链接、然后单击您要获取免费样片的运算放大器器件型号。  

    https://www.ti.com/product/OPA177#order-quality

    如果您不按照步骤2操作、则无法看到样片申请选项。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢。 是的、我也跟着。 正如您在图片中看到的、我和您在同一个页面上、链接是相同的。 我也已登录。 您可以在页面上看到 Moore 状态、 以下是屏幕截图:

      

    您的图片中的链接在此丢失:

    当我单击"订购和分位数"页面中的"请求样品"按钮时、它也只打开软件包的详细信息、但同样没有链接。

    正如我所说、我认为这是因为我还没有"许可"订购样品。 但我不知道,如何获得我的帐户的这一权限。

    还有其他提示吗? 提前感谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    正如我所说、我认为这是因为我还没有"许可"订购样片。

    样片申请表和流程已更改。 我不知道细节。  

    请告诉我您所在的城市和国家(捷克语?)、您所在的位置、我会看看我是否能找到 FAE 来联系您并为您提供免费样片。  

    我们不提供客户支持服务。  如果我需要从网上商店获得一些东西、我必须完成相同的申请流程。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我认为这个问题需要" IT 支持"来解决。 正如我开始的页面中所写的、我应该填写"样片程序申请表"。

    问题是、与此表单的链接不起作用。 感谢您的帮助和提议、但我将在支持门户中打开案例。

    一个美好的夜晚!

    David