This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《OPA2365:PWM 生成的误差放大器设计》

Guru**** 2521200 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417015/opa2365-error-amplifier-design-on-pwm-generation

器件型号:OPA2365

工具与软件:

您好!

我有关于 SLAU508的"TI 高精度设计"(John Caldwell)的问题。 他的文档标题为"模拟脉宽调制"。
我不理解 A.1章节中描述的误差放大器设计原理。 我已经阅读过专门的一章几次、但是在放大器的反馈环路中包含比较器却没有达到设计诀窍。

您是否对该函数有额外的错误? 您能帮助我理解这个函数吗?

非常感谢您的支持。

Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    在误差放大器反馈环路中包含比较器的关键点是电源抑制。  Vtri (三角波)信号将直接影响配置中的 Vpwm、在反馈环路中没有比较器。  当比较器包含在反馈环路中时、OPA2635运算放大器可以进行调节以处理 Vpwm 中存在的任何误差或偏移。  如果不存在比较器、OPA2365运算放大器将不会检测到 Vpwm 信号、从而使系统更容易在输出信号中出错。  此外、通过反馈环路、比较器的 Vtri 信号和电源不控制 Vpwm 的平均值。  由于比较器的输出信号传输到任一电源轨、因此该段落主要说明了比较器如何实现电源抑制功能。  误差放大器电路的设计满足了对电源抑制以及处理任何输出误差的需要。

    我知道这一概念可能很复杂、我们有关于电源抑制的视频: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    在运算放大器系列下查找"电源抑制"。

    此致!

    ALEC