This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2354:产品推荐

Guru**** 2972270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2354, TLV3542, LMH6601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410720/opa2354-product-recommendation

器件型号:OPA2354
主题中讨论的其他器件: TLV3542、 LMH6601

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户需要一个像 OPA2354类似的具有更高输出电流的放大器。有什么产品值得推荐吗??谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    但尚不清楚所需的输出电流。 您是否正在寻找输出电流与 OPA2354类似的放大器或输出电流高于 OPA2354的放大器?
    请提供有关所需带宽、输出电流和终端应用等关键参数的信息、以便为您推荐合适的放大器。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以看到 TLV3542、它的输出电流大约是 Iout 的两倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部分非常相似、这是 OPA2354的关键图、看一下5V 图、  

    TLV3542  

    看起来会是相同的图、哦、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有更高输出电流的类似运算放大器。

    您实际上需要 OPA2354的哪些特性(电源/I/O 电压范围、频率)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较慢的产品空间中、RRIO Vcom 缓冲器在某些情况下输出大量电流、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    很抱歉这么晚才回复。

    BW 需要大于50MHz 并且需要150mA 输出电流。 此应用用于驱动激光产品中的恒流源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    查看 TLV3542时会发现输出电流为100mA、 类似于 OPA2354。 我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、您好!

    我们有具有150mA 输出电流的 LMH6601。   除了 NRI RRO 和单通道器件之外、性能与 OPA2354相似。

    谢谢

    Vikas J