This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:Ina138

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169, INA138, INA296B, INA168, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416102/ina138-ina138

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: INA296B、INA169、 INA168AMC1301

工具与软件:

我正在看一个为具有非常高共模电压的系统提供高侧电流检测的设计示例。  

https://www.ti.com/lit/an/sboa295/sboa295.pdf?ts = 1726922754966

为了在更高的电压(650V)下实现此功能、需要进行哪些改动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我正在查看您的问题、我们会尽快回复。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对周末的延误深表歉意。  

    为了将参考设计扩展到更高的电压、您需要:

    1.增加 R3以减少不必要的功率损耗。

    2.将 Z1替换为击穿电压大于电流感应放大器最大电源电压/共模电压的齐纳二极管。 因此、对于 INA138、Z1的反向击穿电压需要小于36V。 使用更大的齐纳电压可降低通过 R3损失的压降/功率

    3.如果无法实现1和2、则可以使用稍微复杂的浮动电源电压电路、该电路不需要那么多的调节电流/功率损耗。

    4.用晶体管(或晶体管叠层)替代 Q1、该晶体管能够在漏源之间以一定的裕量降低650V 电压。

    我建议使用额定值最大的放大器(INA169或 INA168)来降低齐纳稳压器的功率损耗。 如果需要更高的精度、可以使用电压输出电流检测放大器(例如 INA296B)、但使用 Howland 电流泵将其转换为电流输出架构、如以下文档中所示:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa358/sboa358.pdf 

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa513/sboa513.pdf 

    另一个选项是使用隔离式 放大器、例如 AMC1301。

    此致、

    Peter