This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:PSpice for TI:仿真失败

Guru**** 1774975 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414990/ina180-pspice-for-ti-simulation-failed

器件型号:INA180
Thread 中讨论的其他器件:INA181

工具与软件:

您好!

下载以下拉链、打开.opj 和.dn with PSpice for TI 2024。

https://www.ti.com/jp/lit/zip/sbomad0

https://www.ti.com/jp/lit/zip/sbombc4

运行仿真并出现错误:

我应该对仿真做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我也会遇到这个问题。 您只需在仿真电路中添加探头即可解决此问题。

    您可以添加最多两个我能够知道的探针。

    这是 TI 免费 PSPICE 的固有限制。 当项目有>1个使用 PSPICE 晶体管或  其内部二极管的模型时、必须至少使用一个探针或小于4个探针。

    如果一次只模拟一个模型变体、则可以使用更多探头。 为此、您可以专门在 PSpice Resources -> Model Libraries 中从工程中删除其他未使用的导入模型。

    使用  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彼得:

    我可以看到结果轨迹、但仍然存在误差。 将探头放置到 OUT_A1、OUT_A2、OUT_A3 和 OUT_A4、然后点击[Run]、  

    请访问 https://www.ti.com/jp/lit/zip/sbomad0

    在 第二个对话框中选择[Cancel](取消)之后、然后在 Transient (瞬态)窗口中选择[Run](运行):

    总之、我认为可以获得正确的迹线。 是真的吗?

    此致!

    奥津靖则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasunori:

    这些是正确的迹线。 此错误是镰变的、无论是否会显示波形、错误消息都可能会显示。 可以尝试删除一个探头、也可以删除3个 INA181模型、并保留要仿真的唯一一个。 问题是项目中存在全部4个 INA181型号、但限制是一次只能模拟一个模型(具有内部二极管/晶体管)。

    从工程中删除模型时、可能还必须删除与工程关联的 Library 文件夹中的.lib 文件。 如果您创建一个新项目并导入要验证的单个模型、那么这也应该可以删除消息。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彼得:

    我明白。 非常感谢。

    此致!

    Yasunori