This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:负电压感测和负电流测量

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416619/ina230-negative-voltage-sense-and-negative-current-measure

器件型号:INA230

工具与软件:

您好、先生、  

我需要有关 INA 230的详细信息。 我必须测量在同一接地端收集的3个不同的电压。 3.VDC /+5VDC /-5VDC。  

关于-5VDC 信号、我认为可以使用 INA 230测量负电流( 您可以确认最大 V Rshunt -80mV 吗?)

如何通过测量-5VDC 作为 VBUS 来获得功率、警报和其他测量结果?


是否是放置反相电压跟随器电路以获得 VBUS 引脚接受正电压的唯一方法?

谢谢。

Sandro