This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:INA193偏置电流

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416707/ina193-ina193-bias-currents

器件型号:INA193

工具与软件:

我有一个使用 INA193检测流经60m Ω 检测电阻的电流的电路。 我的感应电源为+/-15V。 我的 INA193电源为7V。 除了负电源轨上的+IN 和-IN 相反连接外、+和-电路是相同的。 两者上的+IN 均是高侧。

似乎 +IN 的输入偏置电流高于所述的+15电源轨数据表值。 我有一个输入滤波器、使用了符合产品说明书的100 Ω 电阻器。 15V drops1.7mv 时+in 上的电阻器、而-in 上的电阻器下降0.7mv。 用于负电源轨的+IN 和-IN 引脚上的两个电阻器分别在1.0mV 和1.2mV 左右接近相同的值。  

15和-15上的350mA 负载会使两个 INA193产生不同的结果。 我只能假设该差异是偏置电流的额外下降导致的。  

我已经移除了+电源轨上的滤波电阻器以及两个 INA193匹配之间的结果。  

Isense:两者都匹配

Vsense:两者均匹配

我的问题是、为什么这两个 INA193以相似方式连接并通过感应电阻器产生相同电流时、其结果会不同、是否可以使其与滤波网络匹配?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您发帖。  

    我想向您指出一个图、该图说明了 电源电 压为12V 时 IN+和 IN-之间的偏置电流差异:

    由于您的共模电压下两个输入之间的5.25µA 差值、具有串联100Ω 电阻器的两个输入之间存在大约525µV μ V 的失调电压。 因此、预计会出现1mV 至1.7mV 的700uV 差值。  

    每当需要精度时、我们通常不建议将输入滤波器与 INA193结合使用。  

    这些滤波器的用途是什么? 可能有另一种网络更适合您的应用。  

    可以尝试将误差降低大约10倍的方法是使用10Ω 电阻器替换100Ω 电阻器。  

    您的100Ω 电阻器的精度额定值是多少?

    此致、  

    Joe