This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554LE-EVAL:将 LMH6554LE 与 ADC12DL2500连接

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500, LMH6554
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417881/lmh6554le-eval-interfacing-lmh6554le-with-adc12dl2500

器件型号:LMH6554LE-EVAL
主题中讨论的其他器件:ADC12DL2500LMH6554

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划将 LMH6554LE 与 ADC12DL2500连接、我们正在研究以下给定参数以确保电压兼容性、但  LMH6554LE 的共模输出电平超出了 ADC12DL2500的输入共模电平  

LMH6554LE:输出电平

ADC12DL2500:输入电平

您能否澄清上述问题? 或者、在连接两个器件时、我们必须交叉检查哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharson:

    LMH6554LE 可在较低的输出共模电压下运行、该电压处于 ADC12DL2500的共模电压范围内。  使用 ADC 的共模电压输出作为 VOCM (输出共模电压)引脚的输入、将对齐两个器件。  FDA 将使用 ADC 的共模电压设置其自己的共模电压。

    ADC12DL2500没有共模电压输出引脚、因此 LMH6554上的 VOCM 引脚应连接到 ADC 的建议输入共模电压。  对于该器件、电压为0V (GND)。

    此致!

    ALEC