This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:查询低温条件下用于高阻抗高频放大器的模拟元件

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417831/opa140-inquiry-about-analog-components-for-high-impedance-high-frequency-amplifiers-in-cryogenic-conditions

器件型号:OPA140

工具与软件:

我即将开始一个项目,需要在低温环境(温度3-4开尔文)中使用模拟电子元件,特别是运算放大器(OpAmp)和无源元件。 该应用涉及构建带宽约为1GHz 的高阻抗放大器。

我正在寻找有关可以满足这些要求的产品的信息、重点关注以下方面:

  1. 低温性能 您是否提供专为在低至3-4开尔文的温度下工作而设计或测试的组件,例如运算放大器、电阻器或电容器?

  2. Spice 模型 :是否有准确的 SPICE 模型可用于描述您的组件在这些温度下的行为?

非常感谢您对此特定应用程序提供任何建议或资源。

提前感谢您的支持。

Davide B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:  

    [报价用户 id="334826" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417831/opa140-inquiry-about-analogue-components-for-high-impedance-high-frequency-amplifiers-in-cryogenic-conditions "] 低温性能 :您是否提供专为在低至3-4开尔文的温度下工作而设计或测试的组件,如运算放大器、电阻器或电容器?[/报价]

    我不认为任何运算放大器都能够在接近绝对零温度的34K 至4K 条件下运行。 某些运算放大器的额定运行温度为-55°C、通常为军用级。 即使在额定温度下、由于 IC 的余热和/或热设计裕度、它们仍可能在低于-55°C (比如-65°C)的温度下工作。  

    [quote userid="334826" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417831/opa140-inquiry-about-analogue-components-for-high-impedance-high-frequency-amplifiers-in-cryogenic-conditions 应用程序涉及构建带宽约为1GHz 的高阻抗放大器。

    我将把查询转移给高速团队。 我们没有在高 BW 下运行的运算放大器。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    我可以帮助选择具有1GHz 所需带宽的运算放大器。

    您知道是否需要将放大器配置为增益吗?  您希望设计哪种电路?

    Raymond 对低温性能的回答也广泛适用于高速运算放大器。  一旦我们为您找到特定器件、我就可以帮助您确定运算放大器是否能够在低于-55°C 的额定温度下工作。

    此致!

    ALEC