This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA 不工作、它在我的力传感器电路中呈现0V 的输出。

Guru**** 2391185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417779/ina333-ina-is-not-working-and-it-presents-an-output-of-0v-in-my-force-sensor-circuit

器件型号:INA333

工具与软件:

您好! 我与 INA333合作放大惠斯通电桥输出电压。 下面是 KiCAD 中的电路:


我正在测试将 INA 输出连接到 stm32f405微控制器 ADC 引脚的电路。 无论两个电位器中存在何种电阻值(增益和偏移调节)、输出始终显示0V。

对可能发生的情况有什么想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulhoa:

    问题在于、由于使用的是单电源轨、INA333的输入偏置和基准电压配置不正确。 仪表放大器用于测量小差分输入并放大差分信号。  

    我制作了一个增益= 50V/V 且 Vref = 1.25Vdc 的示例。 您可以下载下面的模拟工程师计算器链接。  

    www.ti.com/.../ANALOGUE-ENGINEER-CALChttps://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    看起来您正在使用 INA333检测电流。 对于单电源轨、您的绕线需要建立 VCM 电压、该电压配置为1.6Vdc。 然后、您需要配置 Vref = 1.25V、以便为0差分信号建立基准电压。 如果电流是双向的、那么您的输出将围绕 Vref 线性移动。 此配置中的输入差分信号为-33mV 至39mV、请参阅上图。  

    如果您要在 GND 附近使用 VCM、则需要使用双电源轨。  

    e2e.ti.com/.../INA333-Current-Sensing-09252024.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond