This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:正输入之间的耦合

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417226/lm293-coupling-between-positive-inputs

器件型号:LM293

工具与软件:

大家好、团队成员:

说明:我使用 LM293比较器作为两级数字输入电路的一部分。 每个输入级由一个单独的比较器组成、旨在独立工作。 比较器的输出连接到微控制器的 GPIO 引脚。

我有以下问题:当我向通道1施加5V 输入信号时、即使未连接通道2、我也会在通道2 (比较器的正输入)上观察到电容电压尖峰。 这种耦合的来源是什么? 正输入是否可能进行内部耦合?

条件:  

- IN_CH1:5V

- In_Ch2: nc.

- VCC:12V

- Vref:约2V

示波器图片显示了行为。

示波器:

- IN_CH1:5V、IN_CH2:NC

-红色(正交输入比较器1)

-蓝色(positiv 输入比较器2)


按照我的预期、正输入之间不应有耦合。

我期待收到您的回复。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "未连接"究竟是什么意思? 输入不应悬空。 R11是否存在?

    原理图未显示任何去耦电容器。

    请显示电路板布局布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cornelius:

    电源-不应进行任何耦合。 您可以移除比较器、以验证它们是否不是来源。

    正如 Clemens 提到的、比较器电源和上拉电压上是否有旁路电容器?

    我假设 IN2节点悬空、但 R11和 D2存在。

    它真正的样子是输入线路 IN1和 IN2之间的电容耦合。

    IN1具有快速5V 边沿、可以通过若干 pF 的杂散电容轻松耦合到 IN2的~33k 输入阻抗。

    输入走线是否并行连接在一起? 或使用电缆? 这看起来像是布局或布线问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这是一个布局问题。 LM293会按预期运行。