This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM397:错误代码-INTL //错误类型-E //错误原因-Quote Not Found //错误消息-"未在 PO 项级别找到有效报价(&quotaion;

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416961/lm397-error-code-intl-error-type--e-error-reason--quote-not-found-error-message---valid-quotaion-not-found-at-po-item-level

器件型号:LM397

工具与软件:

我尝试将 PO 放在 API -Zticp PO 中  

它显示错误为错误 代码-INTL //错误类型-E //错误原因-未找到报价//错误消息-"未在 PO 项级别找到有效的报价"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita:

    您能否提供您尝试访问的系统的 URL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita、您好!

    此组用于支持您订购的器件 LM397、但这似乎更适合我们的 API 支持组、我会转交给他们。

    可以在将来的此处找到 API 支持。

    支持| TI API 门户

    如果这与 API 无关、请告诉我。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好  

    它与 SAP 操作有关、我们已经将 API 与 SAP 集成  

    在 SAP 中的 ZTICP 代码下提交 PO 时、会显示错误、如所示  

    "未在 PO 项级别找到有效报价"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita:

    我已与我们与您有联系的销售团队取得联系。

    我要求提供 API JSON 消息-您能否请您的 IT 团队提供帮助?

    根据我获得的数据、报价有效。

    我看到的屏幕截图更多的是您终端的内部系统错误、如果您能为我们提供 JSON 有效载荷来进行故障排除、将会很好。

    非常感谢。

    此致、

    Patrick