This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:TLV7041

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, TLV7081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416636/tlv7041-tlv7041

器件型号:TLV7041
主题中讨论的其他器件: TLV7081

工具与软件:

您好!

我想知道 TLV7041是否与 TLV7081 DS -输入漏电流中的参数相同?

另外、我想知道 TLV7081是否可以采用 SOT-23或 SC70封装?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udi:

    TLV7041和 TLV7081是两个不同的器件是两个单独的数据表、因此 TLV7041针对输入漏电流的参数与 TLV7081不同。 只有 TLV7081具有数据表保证的输入漏电流规格。

    TLV7081仅采用无引线4凸点 WCSP (YKA)封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的答复。

    您知道 TI 是否可以发布/发送 TLV7041的输入漏电流值? 或者未经过测试?

    我的问题是、如果我在 V (SUPPLY)=0V 的条件下将电池连接到输入(通过电阻分压器)、该输入将导致高电池漏电流。

    非常感谢!

    UDI L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udi:

    很抱歉、我 无法在公共论坛上分享内部验证数据。

    尽管数据表 EC 表中不提供保证、但 TLV7041输入在 Vcc = 0V 条件下仍应为高阻抗。 这是因为 TLV7041具有没有上部钳位的失效防护输入。 只要输入电压电平保持在绝对最大值以下、就不应打开任何内部 ESD 结构

    有关比较器输入类型的更多信息、请阅读本应用手册的第2.3.2节: 比较器输入类型(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的帮助、感谢您提供的宝贵信息。   

    UDI L.