This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1822-Q1:比较器的一个通道在大约18kHz 以上停止开关

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1832, TLV1822, TLV1842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414742/tlv1822-q1-one-channel-of-comparator-stops-switching-above-approx-18-khz

器件型号:TLV1822-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1822、TLV1832

工具与软件:

您好!

我 在信号链中使用 TLV1822来检测频率高达25kHz 的15V 方波信号:

高于大约18kHz 的上部通道(用于检测高阈值)、停止开关并保持高阻抗状态、而下部通道(用于检测低阈值)仍处于静止状态。 类似电路中的另一个器件显示了相同的行为。

此处通道4 (绿色)引脚2的输入、通道1的输入(黄色)引脚1的输出、工作频率为12kHz:

20kHz 下且输出为高阻态时的相同测量值:

而现在、在通道1的引脚3 (黄色)处的第二个输入不会产生输出、而不会发生切换:

我在数据表中找不到任何原因、为什么这不应该起作用。

在以前的设计中、我使用的 LM2903D 条件完全相同、没有任何问题。

您有答案吗?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    输出是否位于不同的电源上? UB151提供的输出摆幅为5V、但您的输入摆幅为15V。

    UB151为15V?

     最后一个 pic 显然超出了基准、它是否曾在18kHz 以上运行过?

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    UB151在14...16.5V 的范围内、典型值为15.5V。 GND1和 UB151也是频率信号源的电源轨。 而比较器的输出会切换光耦合器的 LED 电流。 此描述电路的所有功能都与 GND1的一个电位相关、并由 UB151供电。 UB151电压由电源上的11 µF 和接近比较器的100nF 旁路。

    是的、输入信号会超过基准、但如果频率上升、比较器会停止切换输出。 TLV1822是我们电路中新设计的、我在测试时意识到了这种行为。 此前、我们使用的是 LM2903D、因此没有问题。

    开漏输出必须 在15.5V 时将约3 mA 的电流灌入5K1。在"8.4.2.2 TLV182x-Q1开漏输出"章节的数据表文本说明中、建议电流范围定义为0.1至1 mA。 但在"6.7电气特性"中、输出电压定义了在4 mA 条件下的值。 这可能是一个问题吗? 但是、下限阈值通道的行为应相似、并且频率不应产生影响。

    我想知道、这种行为是否与上电复位有关、因为 在此期间输出也是高阻抗。 但同样、我希望两个通道具有相同的行为。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    灌电流的4mA 不是问题、如果您真的想、这些器件也可以灌入20mA、但需要进行其他权衡。

    我在我们的实验室进行了快速测试、发现了一个在0V-15V 范围内摆动(范围为10kHz - 30kHz)的9V 基准电压的输出、并且看到了一个同样具有6V 基准电压的输出

    您提到类似电路中的另一个设备、您是否能够对此电路进行故障排除? 如果您能够获取探测输入和输出引脚的示波器屏幕截图?

    底部具有~6V 基准的比较器正在工作? 由于这两个器件之间的唯一区别是6V 和9V 基准电压、您是否能够交换这些输入并进行测试?

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    下面是一些更详细的示波器屏幕截图:

    1. 通道(黄色) V+、引脚8 (连接至引脚4上的 V-)
    2. 通道(蓝色) IN+位于引脚3或5 (连接至引脚4上的 V-)
    3. 通道(红色) IN-、引脚2或6 (连接 V-、引脚4)
    4. 通道(绿色) OUT 位于引脚1或7 (连接至引脚4上的 V-)

    通道2、带引脚5、6和7 对于在21kHz 下工作的低阈值:

    上升传播延迟为2.5 µs 时:

    且下降传播延迟为560ns:

    引脚1、2和3处的通道1 显示了560ns 的上升传播延迟:

    和3.6 µs 的下降传播延迟:

    但是、当达到18KHz 时、通道开始出现奇怪的行为:

    而降低频率时、它仍会跳过边沿:

    以及包含测试连接的器件图片:

    最棒的餐厅

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:  

    感谢你的评分  

    我使用了一个带有推挽比较器和开漏比较器(带5k 上拉电阻器)的9V 基准来驱动输入、但得到了不同的结果、其中一些结果反映了您的问题。 我的设置开始在30kHz 时失败、使用开漏比较器输出来驱动 IN+、这让我相信这可能与输入相关。 您是否能够以暂时更好的上升时间驱动输入?

    通道1 (黄色):IN+

    CH2 (绿色):输出

    VCC-Vee = 15V

    使用 PP 比较器(第1个 pic 为40kHz)、第2个 pic 为30kHz 输入驱动输入

    使用开漏比较器(第1个 pic 为20kHz)驱动输入、第2个 pic 为30kHz 输入、带跳跃  

     

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    也许我可以暂时降低压摆率、但在最终设计中、我们选择了这种具有此压摆率的滤波、以便能够接收25kHz、占空比为25...75%的信号、但具有抑制频繁噪声的能力。

    您的测试表明、具有推挽输出的类型不会出现此行为、但具有开漏的类型具有类似的行为、对吧? 你有什么解释吗?

    它是否与高于2 µs 的长传播延迟有关? 数据表并未定义保证的最大值 仅为典型值。

     用于频率检测功能、我想我们会改回旧的 LM2903QDRQ1。

    我们还使用 TLV1822QDRQ1比较器来实现过流检测功能。 现在我怀疑它是否能一直正常工作。 此处我们无法改回旧版本、因为我们需要低偏置输入电流和轨到轨功能。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    迈克尔是 OOO 今天。 他明天会回到你身边。

    谢谢!

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    是的、看起来它与传播延迟有关。  

    深入研究 TLV1822面临这两种输入类型。 它会遭受非常大的电压欠驱动(<2V)情况、这会显著增加延迟并影响切换频率。

    我使用更快的 TLV1832/TLV1842测试了该设置、发现 在相同的输入电压和设置频率范围下没有问题。  

    还有 TLV1872 、其输出具有电平转换、您可以移除上拉电阻器。

     

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我需要一种具有 AEC 认证的汽车类型。 我先看一下 TI 网站上的汽车比较器列表。 感谢您的支持!

    此致、

    Christian