This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:防止出现极高的输入电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413857/lmh32404-protection-against-very-high-input-currents

器件型号:LMH32404

工具与软件:

您好!

我正在考虑在设计中使用 LMH32404、但是输入偶尔会遇到高达500 mA (.. 集成到 LMH32404中 -方向)、持续时间约为50ns。

我知道 LMH32404的内部钳位额定值为100 mA。
如果施加500 mA 信号会发生什么情况? 这是否会损坏器件、在这种情况下、保护输入的最佳方法是什么?

谢谢!
Sariel Hodisan



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sariel、

    我在问我们的团队有关输入端的高电流瞬变的信息。   

    您的电路设计是否具有灵活性、可以增加保护或降低高电流500mA 信号?

    我希望这周为您提供最新信息。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    如有必要、我可以灵活添加保护二极管、最好使用分流配置。
    面临的挑战是输入电压为2.47V、而不是虚拟接地。
    此外、我需要 了解器件在瞬态期间(用于钳位计算)允许的最大输入电压。

    此致!
    Sariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sariel、

    感谢您对原始帖子的澄清。  我将与我的团队一起提供更新信息、以便为您提供帮助。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sariel、

    较高的输入电流(500mA)会导致器件损坏。  您应该继续设计保护电路。  如果您更喜欢、分流配置可能适合您的设计。

    绝对最大值表显示了输入引脚的最大电压、最小值为(Vdd)- 1.6)、最大值为(Vdd)+ 1。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复和观看。

    对于此应用、我将使用分流保护器件。

    这有点复杂、因为 LMH32404的标称输入电压为2.47V、而绝对最大电压为4.3V (3.3V + 1V)。

    挑战在于找到一个器件、该器件不会在2.47V 时开始传导、但会在达到4.3V 之前击穿并保护 LMH32404、同时保持极低的电容。 绝对是一个有趣的挑战!

    此致、
    Sariel