This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7315:用于 TINA 仿真的 THS7315元件

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416840/ths7315-the-component-of-ths7315-for-tina-simulation

器件型号:THS7315

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想由 Tina 执行 THS7315仿真、您能将 THS7315的组件分享给我来进行 TINA 仿真吗?  

谢谢、  Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们没有适用于这些视频放大器器件(例如 THS7315)的 SPICE 模型。  我能够为您的整体设计帮助查看原理图并对您的电路进行故障排除。

    您在使用 THS7315进行设计时是否有具体问题或需要帮助?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复、我只想确认波形输出、并在电路中尝试一些不同的电阻值来测量设计。 如果您没有 SPICE 模型、这是可以的。 谢谢你。

    此致、  Andrew