This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:我需要查找一个模拟电压隔离 IC、其输入为0~3.3V、输出为0~3.3V、线性高精度输出为0~3.3V

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416419/iso224-i-want-to-find-an-analog-voltage-isolation-ic-with-an-input-of-0-3-3v-an-output-of-0-3-3v-and-a-linear-and-high-precision-output-of-0-3-3v

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件:AMC1351

工具与软件:

我想查找一个模拟电压隔离 IC、其输入为0~3.3V、输出为0~3.3V、线性高精度输出为0~3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们没有具有这些精确规格的器件。 但是、AMC1351是我们的输入电压范围为0V 至5V 的电压检测器件之一。 但输出将是差分输出。 您可以添加额外的放大器级以将输出从差分转换为单端。 它的输出 V 范围为~ 0.44-2.44V。

    将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (修订版 B) 显示了利用额外的放大器级进行的差分至单端转换。

    谢谢!