This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:交流频率测量

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416504/amc3330-ac-frequency-measurement

器件型号:AMC3330

工具与软件:

您好!

AMC3300能否测量交流相电压 以及400Hz 频率?

AMC3300的输出带宽 最小为300kHz、那么我能否测量到该频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilgin:

    AMC3300可以测量400Hz 频率和交流相电压。  

    典型值375kHz 之后的任何频率都将导致输出衰减更多。 只要频率低于最小输出带宽、测量结果就应该是可以的。  

    谢谢!