This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:当输入为负时、INA199的输出是多少

Guru**** 2509315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416652/ina199-what-is-the-output-of-ina199-when-the-input-is-negative

器件型号:INA199

工具与软件:

尊敬的专家:

当输入为负时、输出是什么? 因为客户发现、当输入端存在负电压时、会为系统触发 OC 保护。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hangjie、  

    感谢您发帖。  

    您能否提供此负电压的原理图和示波器快照?

    这将帮助我对您的问题进行故障排除。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    感谢您的快速回复、我已通过电子邮件发送 sch、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hangjie、  

    感谢您通过电子邮件发送。

    我注意到 C384、C385和 C836都是相同的电容。  

    这可能会导致问题、因此我建议将 C384的大小增加10倍、或将 C385和 C386减小10倍。  

    电流检测放大器的输入电阻误差

    请让他们尝试此修改。

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe