请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA220 工具与软件:
大家好、团队成员:
电流读数存在问题、该值高于3A。
我们需要确认0x00、如何调整它? 或者可以在这里修改吗?
当前设置如下:
#Rshunt=0.0125
#current_LSB=0.32
#
CURRENT_LSB=(0.04096/10240 (cal)/(0.0125)(Rshunt)= 0.00032A = 0.32 mA
寄存器0x00
0x21FF
寄存器0x05
0x2650