This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:监控 uA 级电流

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, TIPD125, PGA281, OPA596, INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418013/pga281-monitor-ua-level-current

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件:TIPD125OPA596INA592、INA240

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在~高侧电流监控解决方案、以便在48 μ A 60VBUS 下测量~10uA 级电流。

我找到的很接近的解决方案是参考设计- TIPD125。

https://www.ti.com/tool/TIPD135

但共模电压不在我们的规格范围内。 您能否为此类应用推荐解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    [报价 userid="251197" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418013/pga281-monitor-ua-level-current 我正在寻找高侧电流监视器解决方案、以便在48~60VBUS 下测量~10uA 级电流。

    在高共模40-60V 总线电压下、PGA281无法适应测量。 如果您必须使用 PGA281、则可以在低侧感测电流、但如果 GND 噪声很高、~10uA 将触摸以进行精确测量。  

    这里有几条建议。  

    1、使用带 OPA596或类似产品的高压差分放大器在分流器上形成三角形电压。

    2. 使用 INA592进行高侧电流测量、然后使用 PGA281或其他仪表放大器将电流转换为电压(可能出现漏电流困境)

    3.如果精密运算放大器可以在高侧电压范围附近自举、这也是一种很好的电流测量方法。  

    4. 使用 INA240电流监控器来检测高侧的电流(电流监控器支持团队)

    5. 使用精密分压器(例如 RES11A  或类似产品)来降低共模电压、并使用 PGA281或其他 IA。 分压器可能存在漏电流误差、根据测量结果、应用可能不适用。  

    选择1-4是进行精确电流测量的最佳选择。 您的应用是什么? 是否正在尝试测量非工作状态下的电池漏电流?

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    Raymond