This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 12.7安装问题-无法复制文件

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418339/codecomposer-issue-with-ccs-12-7-install---unable-to-copy-file

器件型号:OPA130

工具与软件:

工具与软件:

您好!

我被指示来到这个论坛、看看是否有人能提供援助。 我在安装 CCS 12.7时遇到问题。 每次打开安装的 TI_EMU 部分时、都会失败。  

我在2个器件上执行该操作、在2个器件上执行该操作失败。 它在一个 win10和一个 win11的工作,并在两个也失败。  

我已经包括了安装时收到的错误的屏幕截图。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能签入您的  \ccs\install_logs\文件夹、以查看您是否可以提供其他日志?

    谢谢!

    Ricky