This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:输出抖动查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417551/ina241a-the-output-jitter-inquire

器件型号:INA241A

工具与软件:

尊敬的 TI:

我使用 INA241A 对伺服电流进行采样。 我们发现 INA241的输出不够稳定、但我们在数据表中没有看到输出的波动范围。

我们使用 F28P65 16位 ADC 读取多组数据、发现一旦引入 INA241A、采样值就会不稳定。 数据如下表所示:

e2e.ti.com/.../0923_5F00_yoda.xlsx

数据表1: 在 F28P65 EVM 上捕获3.3V 电源

案例2: 使用 F28P65捕捉未连接到 INA241的伺服驱动板上的3.3V 电源

情况3: 使用 F28P65采集与 INA241连接的伺服驱动板上的3.3V 电源

您想分享 INA241A 输出 波动范围的选择吗?

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    您能否分享您正在测量的原理图或方框图?  与数据进行比较、我认为有一个偏移。  如何连接到 ADC 也有帮助。   

    这不是用于帮助调试的信息。  请提供足够的详细信息、以便我们确定可能的误差来源。  

    此致、

    Jaiver  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    好的。  

     我们需要 INA241A 输出波动范围。 请提供此规格。

    BR

    Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    请向我提供另一器件上"输出波动"的示例。  我从未听说过这样的规格。  从您提供给我的小线索来看、我认为这不是您的 ADC 数字变化很大时的根本原因。   

    此致、

    Javier