This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:无外部 OPA 的单端输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418235/amc1351-single-ended-output-without-external-opa

器件型号:AMC1351

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否提供有关将 AMC1351用作单端输出隔离式放大器的说明或提示?

设计注意事项。 他们最初使用以下拓扑进行感应、但现在想要保存 OPA。

我看到 E2E 上的说明、即通过10k Ω 电阻器将 OUTN 连接到 GND。

我是否知道获得单端输出隔离式放大器是否有副作用? 是否存在任何精度、漂移问题?

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    信号摆幅将是一半、并且输出共模电压会发生变化。 使用此配置时、建议进行失调电压校准。