This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA103:通过 INA103测量低电流出现问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416503/ina103-problem-by-measuring-low-currents-with-ina103

器件型号:INA103

工具与软件:

尊敬的 TI_Forum:

我对使用 INA103KU 的电路有一个问题。

我想使用 INA 在两个方向上测量从0到50mA 的电流(从 INA 输入+到输入-的电流以及另一个方向的电流)。 INA 的电源为+-14V、我使用的是内部60、6欧姆增益电阻器和外部1欧姆1W 分流电阻器。

 

对于从50mA 到5mA 周围的两个方向上的电流、此测量均有效。

但对于较小的电流5mA、我只有一个方向的电流值是正确的。 在另一个方向上、该值不正确(缓慢下降)。

 

希望我提供的信息足够您了解我所遇到的问题。

你是否有这种问题的经验? 您能帮我解决这个问题吗?

如需更多信息、请与我联系。

 

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henkel、您好!

    [报价 userid="624142" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416503/ina103-problem-by-measuring-low-currents-with-ina103 ]但是对于当前较小的5mA、我只得到了一个方向上电流的正确值。 在另一个方向上、值不正确(缓慢下降)。

    双向电流检测具有线性关系。 我看到相反的情况是正确的、根据您的描述、当电流接近-50mA 时。 我将 Rsen 降低到1欧姆、请参阅随附的文件。  

    e2e.ti.com/.../INA103-0_2D00_50mA Isense-0923220.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond、

    感谢您的快速回复。
    我`m 在看起来像这样的测试电路中测试 INA。

    在仿真中、一切看起来都没有问题。
    但在现实世界中、我得到了我描述的结果。 当向一个方向施加2、6 mA 等小电流时、我可以获得-260mV 的正确输出。 但是、如果我更改电流的方向、我会在输出端得到大约1V 的电压。

    此致、


    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    当在一个方向上应用类似于2、6 mA 的小电流时、我得到-260mV 的正确输出。 但是、如果我更改电流的方向、我将在输出端得到大约1V 的电压。

    在此+2.6mA 方向上、INA113的电路工作。  

    在-2.6mA、电路也会工作。  

    e2e.ti.com/.../INA103-0_2D00_50mA Isense-Bidirection-0923220.TSC

    INA103两种情况下的共模电压都接近 GND、并且您正在使用双电源轨。 如果 INA103的输入共模电压不同、则可能会有问题、但它未显示在原理图中。  

    您需要向我提供有关当电流改变方向时共模输入电压是多少的更多信息。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我解决了我的问题。 这是使用跳线切换电流方向导致的。 我只将它们用于一个方向。

    方法。 感谢您的努力。

    此致!

    Leonard