This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:它不是差分输出。

Guru**** 2554320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1415112/opa862-it-is-not-a-differential-output

器件型号:OPA862

工具与软件:

它不是差分输出。
输出同相信号。
原因是什么?

CH1:DIFF_OUT_N

CH2:DIFF_OUT_P

CH3:DIFF_IN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图和信号。 这绝对是不应该发生的事情。 您能否分享有关输入信号(如 Vpp 和偏移)的更多信息? 我还想知道、如果您直接探测输出(在耦合电容器之前)、您是否看到相同的结果?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 输出信号是在耦合电容器之前测量的。
    VREF 是通过电阻分压 VS+生成的输入。 还连接了一个旁路电容器。

    CH1:DIFF_OUT_N (在耦合电容器之前)

    CH2:DIFF_OUT_P (在耦合电容器之前)

    CH3:DIFF_IN

    CH4:VREF

    DIFF_IN 信号是大约1.4kHz 的信号、采用2 MHz OOK 调制。

    连接了具有更宽时间范围的波形。

    CH1:DIFF_OUT_N (在耦合电容器之前)

    CH2:DIFF_OUT_P (在耦合电容器之前)

    CH3:DIFF_IN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些详细信息。 我能够仔细查看我们的器件、没有理由不应有差分输出。 您是否能够确认示波器设置正确、一条通道没有被任何机会反转?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认后、测量方法没有问题。
    此外、由于怀疑 IC 故障、我们与另一个板进行了检查、发现了相同的操作。
    接线是否有任何问题?

    在前面的原型中、使用了相同的电路输出差分信号。

    区别在于输入信号频率和模式布线。
    先前的原型是一个4层电路板、第二层是 GND 平面、第三层是3.3V 电源层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享更多信息。 我可以查看连接情况、似乎一切都连接正确。 为了确保出色电路性能、布局确实有一些我们避免的非理想做法。 不过、我看到您提到输入频率在前一版本基础上发生了变化。 如果更改频率、是否能够得到两个差动信号? 我也很好奇您是否能够将器件的差分增益设置为2V/V、而不是原理图显示的4V/V。 我想看看过驱是否会导致某种延迟。 您应该只短接 R9即可执行该测试。

    此致、

    Ignacio