This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:澄清

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412166/ths9000-clarifications

器件型号:THS9000

工具与软件:

团队成员、您好!

这需要澄清一些有关该器件的信息。

(1)是否存在射频输入功率限制?

(2)由于 OIP3为35dBm、P1dB 为20dBm、所以作为设计人员、我应该确保射频输出保持在20dBm 到35dBm 之间。  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    1) 1)输入引脚上的绝对最大电压为 Vs。  

    2)三阶输出截距(OIP3)是基频(2音调)和 IMD3产物具有相同振幅的理论输出电平。 这个水平在实践中永远不会达到、因为放大器会在这种情况发生之前达到饱和。 P1dB 压缩点是放大器与理想线性放大器有1dB 差异的输出功率。

    要在线性区域操作放大器、您的射频输出应保持在< 20dBm.dB。 我会从 P1dB 至少回退3dB、以便器件获得出色的线性度。

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hruday、

    只需简单说明一下您对第一个问题的回答:

    从您的回复中、我知道您指定了最大输入电压(数据表中的电压相同)。 但我想知道最大射频输入功率、因为我们通常使用信号功率作为设计射频系统的参数。 因此、我想知道最大射频输入功率。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

     根据您的系统阻抗、输入端的绝对最大功率可转换为绝对最大输入功率。

    此致、

    赫鲁日